This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06保护二极管

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767911/ads124s06-ads124s06-protection-diode

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我是否可以询问 AINX 和 REFP 模拟输入是否都需要外部保护二极管?

数据表中的绝对最大额定值专门限制了上述引脚的模拟输入电压。

但第32页的图49显示 AIN 引脚内部已经有二极管。

以及 REFP/N 引脚。 (我找不到内部方框图。)

无论如何、我会通过电流限制电阻来限制输入电流。

 

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    ADS124S06的 ESD 额定值如数据表的第7.2节所示。 尽管未具体说明、但 ESD 保护在所有模拟和数字引脚上均以绝对最大额定值表示、其中 ESD 二极管开始从电源轨传导约300mV。 ADS124S06 ESD 保护在系统环境中不一定很好、但在制造过程中需要处理。 系统中的 ESD 事件可能会远高于器件额定值、具体取决于工作环境。

    串联电阻必须足够高、以便在过压条件下通过器件引脚将电流限制为10mA。 根据工作环境的不同、可能还需要其他一些电路、因为如果电阻器是唯一的保护方法、那么电阻器保护本身可能不够。 这可能需要受到其他源的保护、这些源可能包括 TVS 二极管和/或一些其他低泄漏二极管、例如 BAV199。 泄漏可能会导致测量误差、因此必须考虑泄漏规格。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    非常感谢您的回答!
    Masa