This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:SNR SFDR 性能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773760/adc16v130-snr-sfdr-performance

器件型号:ADC16V130

您好!

客户希望使用 ADC16V130、但在数据表中未找到任何 SNR 与 FS 以及 SFDR 与 FS 的关系图。

 请提供采样率= 4 0 MSPS 且 Fin = 250MHz 时的 SNR/SFDR 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    我将了解如何进行这些测量、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    我何时可以收到这些图?
    请帮助您尽早分享图解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我现在有硬件、并且很快就会提供测量。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Dan