请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 在 AFE4405数据表中、有两个控制引脚(I2C_SPI_SEL、CONTROL1)。
数据表未介绍当这两个引脚处于高电平状态时、电流的大小。
仅线索描述是完整的数据表 pdf 第7页、如下所示、
"(8)该电流取决于 I2C_CLK 处于低电平的时间百分比;并随 FIFO_NPHASE 和 PRF 进行缩放。 在 SPI 接口模式下运行时、此额外电流分量可忽略不计。 但是、请注意、将 I2C_SPI_SEL 引脚拉为高电平会导致额外的电流流经 I2C_SPI_SEL 引脚上的下拉电阻器"
我能否知道在施加高电压时如何估算电流消耗?