This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:LVDS 位时钟、帧时钟和放大器是否需要交流耦合;ADC 的数据线路(AFE5809)

Guru**** 2981860 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, SN74AUP1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767937/afe5809-whether-ac-coupling-required-for-lvds-bit-clock-frame-clock-data-lines-of-adc-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T04

您好、先生、

      我们在项目之一中使用 AFE5809 ADC。

我们将 AFE5809 ADC 的 LVDS 帧时钟、LVDS 位时钟、LVDS 数据线连接到 Kintex-7 FPGA。

此 LVDS 线路是否需要交流耦合电容器?

SDOUT 引脚在1.8V 逻辑还是3.3V 逻辑下工作? 我们正在将 SDOUT 引脚连接到 FPGA 的3.3V 逻辑组,这是正确的吗?

我们将为您的参考原理图附加原理图。 另外、请验证我们的原理图、并告知我们是否进行了更改。

e2e.ti.com/.../AFE5809-SCHEMATIC.pdf

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5809器件。
    我将研究您的 SDOUT 引脚问题。

    谢谢!
    此致、
    陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    对于 AFE5809器件的 LVDS 输出电路、
    请查看数据表图81。 LVDS 输出等效电路(第47页)。
    其 LVDS 数据直接发送到 FPGA (例如)的直流输出。
    但是、也请看第17页:LVDS 输出规格:
    输出差分电压= 400mV
    输出失调电压(共模电压)= 1100mV。
    这些条件需要满足(例如)您的 FPGA 器件。

    SDOUT 输出引脚遵循数据表
    1) 1)从第10页、"引脚功能"表显示了设计人员可以使用1.8V 逻辑。
    2) 2)如果需要更改级别、请参阅第49页、
    8.5.1.2 ADC/VCA 串行寄存器读出说明描述:
    可使用电平转换器 SN74AUP1T04
    将1.8V 逻辑转换为2.5V/3.3V 逻辑(如果需要)。

    谢谢!

    此致、
    陈