This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:器件正在加热

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767242/dac7718-the-device-is-heating-up

器件型号:DAC7718

团队、

当 -5V 负电压施加到 AVss (通过1k Ω 电阻器)时、我们观察到 DAC7718升温高达45°C。  AVss 为2.5mA、其电压为-2.5V。

当 Avss 接地时、器件未加热。 AVDD 为+15V、因此符合 EC 建议。  

我们需要施加负电压、因为它有助于实现合理的输出电压精度。

它是否正常、或者是否应该像这样加热?

感谢你的帮助。

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    您可以为您的设计共享原理图吗?

    当您进行 AVSS 电流测量时、DAC 输出设置为什么以及它们驱动的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已经离线与您分享了原理图。

    输出未连接-无负载。 输出的状态与复位后一样。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    数据表的第19页给出了 AVSS 在正常运行时的静态电流图、其中中标度代码为-2.7mA 典型值和-4mA 最大值。 当然、当驱动至非零输出电压时、输出会消耗更多的电流、但2.5mA 似乎并不是不合理的。

    该功率耗散水平连同数据表中的热阻抗数据并不表示这是器件升温的根本原因- QFN 封装的热阻抗为27.5C/W、因此、要将其累加、它必须燃烧近1.5W、 同时、最大功耗仅为225mW。

    不过、我确实注意到散热焊盘看起来连接到"GND_IZOA"网络、这是我怀疑的问题所在。 QFN 图下方第11页的注释表明、散热焊盘应连接到与 AVSS 相同的网络或保持悬空。 散热焊盘以电气方式连接到器件的基板、因此将其连接到 GND 将导致额外的电流、这可能是热源。 这也将解释当 AVSS 连接到 GND 时该问题消失的原因。

    请参阅、了解如何对 PCB 进行返工以浮空散热焊盘或将其连接到 AVSS、并查看这是否解决了问题。