This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:ADS9110的 PGIA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, ADS9120, THS4551, OPA625, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765974/ads9110-pgia-for-ads9110

器件型号:ADS9110
主题中讨论的其他器件: ADS9120THS4551OPA625PGA281

您好!  

我们正在为 ADS9110和 ADS9120 ADC 寻找具有 PGIA 解决方案的 AFE。 一般要求是:

-增益:1、2、5、10或1、2、 4、8
-单端和差动
-针对最低失真和噪声进行了优化
采样率:2MSPS  

是否有与 ADC 类似的解决方案: www.analogue.com/.../differential-output-prog-gain-in-amp.html  

此致 Grzegorz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    驱动 ADS91xx 的最佳 TI 器件是 THS4551 (可通过适当的电阻器配置为"漏斗"放大器)或 OPA625。

    PGA281是我们最接近 PGA 的器件、但该器件主要用于较低的速度、单位增益带宽为6MHz、平坦增益约为100kHz。 对于100kHz 或更低的输入信号带宽、采用 OPA625缓冲器的 PGA281可能是可行的解决方案。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Keith。  

    此致 Grzegorz