This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:最小 ENOB

Guru**** 2834505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6149, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766071/ads4149-min-enob

器件型号:ADS4149
主题中讨论的其他器件:ADS6149

大家好、团队、  

客户计划将 ADS6149更新为 ADS4149、我们有以下问题:

  1. 除了节能之外、ADS4149还具有什么其他优势?
  2. ADS4149的最小 ENOB 是多少? 数据表仅指定了典型值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给设备专家。 我们很快会回来。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sepeedah、

     170MHz 时、ENOB 最小值为10.6位。

    此致、

    Jim