This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:是否可以在 AINx 不为0V 之前使 VDD=0V?

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768006/ads1018-q1-is-it-possible-to-make-vdd-0v-before-ainx-are-not-0v

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1018

大家好、

感谢您的始终支持。

在 AINx 不为0V 之前、ADS1018/1118-Q1是否可以使 VDD=0V? 该器件在 AINx 和 VDD 或 GND 之间是否有任何内部连接?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo-San、


    通常、您需要在向模拟输入施加电压之前启动 VDD。 绝对最大额定值表(数据表第5页)显示模拟输入电压不应高于 VDD+0.3V。

    在该器件(与大多数器件一样)中、有反向偏置二极管从 AINx 连接到 VDD 以提供 ESD 保护。 您可以在数据表第11页的输入多路复用器图8中看到这一点。


    吴约瑟