This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:配置寄存器写入

Guru**** 2526300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768004/ads1015-configuration-register-writing

器件型号:ADS1015

您好!

 

我对通过 I2C 写入寄存器有疑问。

配置寄存器为16位。

因此、如果使用仅向该配置寄存器写入 MSB

“开始”:“从机地址”:“指针地址”:“数据字节1”:“停止”,会发生什么情况?

这种方法是否仅更新配置寄存器的 MSB?

或者结果未知?

 

我的意思是在单次模式下通过向 MSB 的 OS 位写入“1”开始转换时,LSB 写入是否可以被删除?

我只想确认它是否是可接受的。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥巴-桑


    必须写入完整的16位字才能写入配置寄存器。 我认为、如果没有完整的16位字、则写操作将被忽略(至少结果未知)。 若要用 OS 位 MSB 中的1开始转换、必须仍然写入 LSB。


    吴约瑟