This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08EVM-PDK 的 LabVIEW 项目文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS1298ECGFE-PDK, ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773755/ads131e08evm-pdk-labview-project-file-for-ads131e08evm-pdk

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298ECGFE-PDKADS130E08

大家好、

能否获得包含所有 LabVIEW 源代码的完整 LabVIEW 项目文件?

我们需要这样做来监控波形的持续监控并添加一些比例因子。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    巧合的是、我在几天前收到了类似的论坛帖子。 我将在这里发布来自另一个线程的一些相同信息。

    如果您下载了 EVM GUI、您还下载了源代码。 它应在您的计算机中下载到以下位置:

    C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\

    在文件夹中搜索、您应该能够找到用于 GUI 的.vi 文件。

    老实说、我不确定这对您有多大帮助。 ADS131E08EVM-PDK 不是设计为开发平台。 我将向您介绍有关 ADS1298ECGFE-PDK 的文章、其中介绍了您在使用此 EVM 时遇到的一些类似问题:

    e2e.ti.com/.../2689347

    请注意、我们确实提供了源代码、但它不是我们支持的内容。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢快速响应!!!

    是的。。。 我使用您提到的文件夹进行了检查。 有可用的.VI 文件。

    但我需要完整的项目文件和所有 VI 这样就可以修改小东西并构建相同的.EXE 文件。

    您能不能帮助获取.LVPRJ (相同和所有支持 VI 的项目文件)

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    我需要时间来检查这一点。 去年、我们改变了软件和源代码的分发方式、需要更多的监督来进行导出。 任何软件都需要通过源代码清单进行审批流程。

    此外、除了 EVM 软件的封装外、我不确定原始源的存放位置。 由于该软件是在多年前在较旧的平台上开发的、因此可能需要一些时间才能找到它。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    我今天能够访问 LabVIEW 文件。 我无法发布它、但我们将使用您询问的.lvproj 等文件重新封装 ADS131E08EVM 软件。

    我将在获得批准后重新发布、并转到 TI.com 链接。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    是否可以检查计算机,因为.lvproj 文件应该已经存在。 如果您转到从 EVM 软件下载的材料、请转到以下内容:

    C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM\Source\labview_src.zip

    在此文件中、您应该已经具有 ADS13xE08evm.lvproj 文件。 在您的计算机上检查此问题、然后返回给我。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您分享信息...

    我选中文件夹 C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM、但没有可用的 Source 文件夹。 您能不能共享我的 FTP 链接,以便我可以下载。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    此帖子中存在类似的问题:

    e2e.ti.com/.../777334

    虽然我认为您有正确的文件、但我希望您发布安装日志以查看是否尝试了提取、该帖子讨论了日志文件以及在下载后结构应该是什么样的。

    一种可能的情况是、如果从浏览器运行安装程序、则可能没有随它提取 zip 文件。 通常,您需要将安装程序完全下载到目录中,然后以管理员身份运行。

    同样、从安装日志开始、并将其发布在此处。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请从 Program Files (x86).e2e.ti.com/.../installLog.txt 找到附加的文件 installLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到附加文件、该文件告诉我从哪个位置获取此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    我在我提到的帖子中提到过这一点、但我也应该向您明确说明这一点。

    显然、我们尚未使用 ADS131E08EVM 软件打包源文件、但它在 ADS130E08EVM 软件中、两个源文件应该是相同的。 您可以在 Order Now (立即订购)部分找到下载内容:

    www.ti.com/.../ADS130E08EVM-PDK

    如果您下载 ADS130E08软件、您应该会看到:

    在源目录中、您应该会看到以下内容:

    如果存在问题、您可以在安装日志中查看。 文本中应包含如下内容:

    同样、下载 ADS130E08EVM 软件、如果下载无法上拉源文件、则发布安装日志。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

     我从您的链接下载了安装程序设置。 但是、安装该软件后、我仍然无法看到源目录。

    请查找随附的文件以获取安装日志和屏幕捕获。

    此致、

    Yogesh

     e2e.ti.com/.../5076.installLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    这与您之前向我展示的日志相同。 此外、这是适用于 ADS131E08EVM 的软件、您需要适用于具有源代码封装的 ADS130E08EVM 的软件。 您显示的目录中的所有下载文件的日期均为1/30/19、与上周显示的原始文件相同。

    我需要您查找 ADS130E08EVM 的下载。 它应该位于同一个 Program Files 目录中。 如果源不存在,则使用相同的屏幕快照回帖并安装日志。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Joseph、

    问题迎刃而解!!!!

    我在安装后获得"Source (源)"目录。 还有 LabVIEW 项目文件...。

    非常好。 很棒的帮助!!!

    此致、

    Yogesh