This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:如何将 FPGA 与 ADC12DJ3200EVM 配对

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766377/adc12dj3200evm-how-to-pair-an-fpga-with-the-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM

我尝试将 ZCU102 Ultrascale+ FPGA 和 ADC12DJ3200EVM 连接在一起、以便能够馈入测试波形。 是否有任何介绍如何正确连接 FPGA 和 ADC EVM 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以在这里帮助我吗?  我尝试将 ZCU102 Ultrascale+ FPGA 和 ADC12DJ3200EVM 连接在一起、以便能够馈入测试波形。 是否有任何介绍如何正确连接 FPGA 和 ADC EVM 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有直接适用于该 EVM 组合的信息。

    我们有一个具有 KCU105平台的 ADC12DJ3200EVM 参考设计。 该信息可在 ADC12DJ3200EVM 文件夹的软件部分获取、网址为:

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但是、我的问题更多地是、如何将 ADC 连接到 FPGA、以便我可以将这两个器件一起编程。 目前、ADC 会导致我的 FPGA 变得不可编程。 是否需要对 ADC 进行一些引脚调整以便将其连接到 KCU FPGA? 这将有助于为我的设计提供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请检查 ADC12DJ3200EVM 上是否安装或卸载了 J27 (JTAG 环回)。 无论处于哪个状态、尝试相反状态以查看是否解决了问题。
    您也可以尝试使用 J26 (PG_RX1)进行类似的练习。 这用于连接信号 PG_M2C 和 PG_C2M、以防某些载板需要。
    最后要尝试的一点是移除 R106、R106是 PRSNT_M2C 信号的下拉电阻器。 移除电阻器将向 FPGA 板指示未安装夹层卡、这可能会有所帮助。
    请告诉我这些帮助中是否有任何一个、或者您是否仍然有问题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 我在 EVM 上的 J27 (JTAG 回送)上放置一根跳线、现在可以对 ADC 和 FPGA 进行编程。 如果您能帮助我理解为什么这种情况会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是我的理解。
    当没有连接 FMC 夹层卡时、到 FPGA 的 JTAG 编程路径是直接的、只能通过载板电路。
    连接 FMC 夹层卡并检测到该卡存在后、JTAG 编程路径将通过该 FMC 连接器循环。 这要求夹层卡上有一个完整的 JTAG 环路、所以只有在安装了跳线时、此环路才有效。
    在我们的 TSW14J5xEVM 采集板上、我们不使用 JTAG 路径、因此跳线缺失不是问题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有道理。 我想我没有把这两个部分放在一起。 再次感谢。