This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何在 Windows 10上使用 ADS1298R 软件

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768000/ads1298-how-to-use-ads1298r-software-on-windows-10

器件型号:ADS1298

尊敬的所有人:

当我尝试使用 ADS1298R 软件时、遇到了此问题

然后,我尝试了 MO 的解决方案--> https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/247226

但它不起作用。

    在安装之前,我确定 C:\Windows\System32和 C:\Windows\SysWOW32中有 libusb0.dll。

但是、当我尝试在设备管理器中更新驱动程序软件时、没有发生任何事情。

BTW、我的操作系统是 Windows 10。

如果有人能帮助我,我将不胜感激。

ZYC

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYC、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    该 EVM 与 Windows 10不兼容、但我们的一位用户找到了权变措施。 e2e.ti.com/.../656505
    请按照链接中的步骤操作、您必须先卸载所有内容(软件、驱动程序)、然后才能开始。