This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5277:数据表中缺少 ADC 特性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772362/ads5277-adc-charateristic-missing-in-datasheet

器件型号:ADS5277

您好!

ADC322X、ADC344x、ADS5277...的数据表 没有 INL 和 DNL 特性? 请告诉我、我在哪里可以找到它?

此致

Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hocine、

    我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hocine、

    ADS5277和 ADC344x (14位)数据表中提供了 INL 和 DNL。 对于 ADC322x (12位)系列、您可以将 ADC344x 的 INL 数除以4并使用它。

    此致、

    Jim