This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57/58

Guru**** 2766355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769024/tsw14j57evm-tsw14j57-58

器件型号:TSW14J57EVM

你(们)好

TSW14J56和 TSW14J57之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    TSW14J57支持速率高达15Gbps 的16个串行器/解串器通道、使用 Arria 10器件、并需要12V 输入电源。 TSW14J56EVM 仅支持速率高达12.5Gbps 的8个串行器/解串器通道、使用 Arria V 器件、需要5V 输入电源。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    对于 TSW14J57、REV "D:"和 REV "E"之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    版本 E 支持 JESD DAC EVM、版本 D 不支持。

    此致、

    Jim