This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM:HSDC Pro v5显示"无固件。 请选择器件以将固件加载到电路板中。"使用 AFE5808EVM 电路板。

Guru**** 1826850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, AFE5805, AFE5808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763673/tsw1400evm-tsw1400evm-hsdc-pro-v5-shows-no-firmware-please-select-a-device-to-load-firmware-into-the-board-with-afe5808evm-board

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5808AFE5805

问题:

HSDC 显示 "无固件。 请选择器件以将固件加载到电路板中。"  电路板的启动和使用。

相关信息:

-在发生这种情况之前、电路板已打开并正确加载固件3次。 在配置测试之后未完成任何重要实验。 该问题最早出现在2018年11月下旬。

- 使用电路板进行实验时、始终观察到 TSW1400和 AFE5808EVM 中概述的 SOP。 不使用时、电路板会存放在 ES 屏蔽包装中的干燥清洁位置。

-  AFE5808EVM 可以 独立与 AFE5808EVM GUI 进行通信并正常工作、可以排除问题。

TSW1400在2018年3月左右购买、但直到2018年9月才开业

HSDC 可以识别 TSW1400的序列号和存在状态

使用的 PSU 是实验室台式模块,工作电压为5V,电流为5A, 电流永远不会超过3安培。

-主机计算机 Windows 10 64x Surface Book 3.

 已尝试的解决方案:

如 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/699148#pi320995=2中的类似问题所述

-确保接收到的电压正好为5V、并从  TP22 GND 测试点针对负电压进行了高达5.4V 的测试、并将 J12 +5V_IN 连接器背面的金属卡舌作为正测量点进行了测试。

-没有固件加载到电路板/给出相同的错误、测试的是 最初正常工作的"ADS5294_1W_12b"、"ADC_firmware"和"AFE5805_x12"

此错误消息只需提供很少的信息、如果任何 TI 员工都可以提供建议、我们可以尽快对其进行测试。 如果您认为这种情况需要更换、我们可以使用哪些选项来执行此操作、因为这是一款非常昂贵的电路板、从未真正使用过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 我已将您的问题转发给一位设备专家、该专家将很快回复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你过得怎么样?

    (感谢 Chloe 转发此邮件。)

    感谢 Michael 使用 TSW1400EVM 和 AFE5808EVM。

    首先、您可以添加以下两个.ini 文件并尝试吗?

    另外、请首先将随附的 .ini 文件下载到您的计算机(您已将 HSDC Pro 下载到)目录中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files

    e2e.ti.com/.../AFE5808_5F00_09_5F00_14b_2D00_2comp_2D00_LSB.ini

    e2e.ti.com/.../AFE5808_5F00_09_5F00_14b.ini

    其次 、当您启动 TSW1400时、它在左上角显示"Select ADC"、

    请选择"AFE5808_09_14b"或"AFE5808_09_14b-2COMP-LSB"。

    然后、您的 TSW1400 GUI 应通过电缆按"Capture" 按钮运行并捕获来自 AFE5808EVM 的数据。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这篇文章似乎有一个小错误。 使用的电路板是 AFE5805、而不是列出的 AFE5808。 名称中的此错误仅在该主题帖帖子中发生、而不是在先前选择的任何工作文件中发生。 您是否能够为我提供5805的这些免费文件? 我将使用我们的设置立即测试它们。

    感谢您的支持、并最终与我取得了成功、

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你过得怎么样?

    还可以! 没问题!

    您可以为 AFE5805_12X 器件提供以下附加的.ini 文件吗?

    感谢您的告知。

    此致、

    e2e.ti.com/.../AFE5805_5F00_12X_5F002800_to_5F00_Michael_2900_.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试为发送给我的 AFE 5805实现文件、但程序返回相同的"无固件"。 请选择器件以将固件加载到电路板中。" 误差。 您对要测试的内容是否有任何其他建议?

    有些信息可能对您有所帮助、也可能对您有所帮助、这些信息位于两个板之间、它们消耗的电流为0.916A、所附信息是响应的屏幕电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我留下的关于0.916A 的评论让我想知道它是否是台式 PSU 导致了该问题。 这似乎太低的电流。 我发现 PSU 在我使用的电力线上有一个固定的1安培硬强制电容、无论用户设置的值是多少。 因此、TSW1400在连接到 PSU 上的不同电源线后能够成功联机。 最后,问题是缺乏电流。 如果其他人遇到此问题、请检查您的设置是否消耗接近1.2安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、您答对了!
    TSW1400EVM 还消耗大量电流。
    非常重要的一点是、如果 FPGA 没有足够的电流(或正确的电压)
    其内部的固件可能不正确或缺失。
    遗憾的是、GUI 软件不够智能、无法告诉您原因
    但只需向您发送一条名为"无固件"的消息。
    很抱歉出现了此问题。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、