This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8864:ESD 保护的 ADS8864

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8864, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774991/ads8864-ads8864-of-esd-protection

器件型号:ADS8864
主题中讨论的其他器件: ADS8881

模拟输入引脚是否 包含 ESD 保护功能?

如果您有功能、容量是多少?

此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、模拟输入引脚上有 ESD 保护。 数据表的图44中显示了这些参数。 该保护旨在在将部件组装到电路板上时进行正常处理。 无需额外的外部器件、内部保护并不能防止直接的电路板级 ESD。

    如果有兴趣、请查看高精度实验室材料、了解我们如何测试 ESD。

    training.ti.com/.../1401 - ESD - slides.pdf

    我需要检查该器件是否有任何特定的 ESD 额定值、例如 HBM 或 CDM 模型额定值。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADS8864数据表正在进行更新、其中将包括 ESD 额定值。 这将于3月中旬在 TI.com 上下载。

    额定值将与 ADS8881器件相同。

    人体放电模式(HBM)+/-2000V
    充电设备模型(CDM)+/-500V

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ADC 输入和 VREF 或 GND 之间通过二极管的允许电流是多少?

    我的客户希望知道它以确定外部输入 RC 滤波器中的电阻值。  当输入电压变为高电平时、电阻会限制流经二极管的电流。

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taki-San、

    我们正在考虑将此规格添加到数据表中、但目前我没有估算值、届时将完成此操作。

    通常、具有指定输入电流的大多数放大器和数据转换器通常限制为+/-10mA。 如果我得到一个确定的数字、我将向您提供该数字、但此时、典型值是我可以提供的最佳估计值。

    此致、
    Keith