This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 AVSS-SW

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767024/ads124s06-ads124s06-avss-sw

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我是否可以提出一个问题、即 AVSS-SW 是否可用于外部应用电路、作为连接到接地或断开的模拟开关?  

(AVSS 始终接地。)

我读取了数据表、它看起来很简单、更改 PSW 不会影响除开关之外的 ADC 内部功能、对吧?

我是否可以询问电阻式电桥传感器的 AVSS-SW 的典型应用原理图使用情况?  

 

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    尤其是为桥式传感器添加了 ADS124S06的低侧开关。  由于电桥传感器可能会消耗相当大的电流、因此通常需要断开电流以节省功耗。

    查看数据表第30页的功能方框图。  开关一侧连接到 AVSS-SW、另一侧连接到 REFN0。  在外部、AVSS-SW 引脚将连接到 AVSS。

    电桥输入的配置与如下所示类似、其中 REF0用作比例式基准输入、传感器电流将通过 REFN0连接处的低侧开关。

    也可以使用其他类型的传感器、但通过引脚和开关的电流绝对最大值为100mA。  需要通过 REFN0进行类似的连接、AVSS-SW 连接到 AVSS。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    非常感谢您的回答!
    Masa