This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:FMC VITA 饱和

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767739/adc12dj3200evm-fmc-vita-satndard

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TSW14J57EVM

在   第3.3.3.2节中、FPGA 夹层卡(FMC+)连接器讨论了" TSW14J57 EVM 有一个连接器、用于直接插入 TI JESD204B 串行接口 ADC 和 DAC EVM。 此连接器的规格主要源自 ANSI/VITA 57.4 FPGA 夹层卡(FMC+)标准。" 阅读此文档后、我想知道大家如何获得适用于 ADC12DJ3200的 KCU105参考设计、该设计采用 VITA 57.1标准。 VITA 57.4标准是否与 VITA 57.1兼容? ADC12DJ3200EVM 还遵循哪个 VITA 标准? VITA57.1 FMC 规范中定义的正确 IPMI 格式是否会自动编程到夹层卡的 EPROM 中、或者我必须执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ADC12DJ3200EVM 具有基于 VITA 57.4 FMC 规范的 FMC+型连接器。 该 EVM 不会实现该标准的所有其他详细信息、对于大多数使用情况、尤其是对于 TI TSW14J57EVM 和 TSW14J56EVM 采集板、无需将信息编程到 FMC EEPROM 中。 因此、我们不会在电路板上安装 EEPROM (U5)。
    FMC+夹层连接器与 FMC (VITA 57.1)载波连接器不兼容、但为此、我们提供了一个 FMC+转 FMC 适配器。 它直接将所有标准 FMC 引脚传递到 FMC+连接器中的等效引脚。 ADC12DJ3200EVM FMC+引脚上的任何信号在适配器板上都保持开路。 KCU105参考设计需要此适配器。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B