This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:关于 DAC7811电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773351/dac7811-about-dac7811-circuit

器件型号:DAC7811
主题中讨论的其他器件: DAC8811

大家好、

 我正在考虑将另一个制造商的倍增 DAC 替换为 DAC7811
 我的客户。
 请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_circuit.xlsx
 我认为 DAC7811是可用的、CF 不仅可以用于相位
 补偿、还可以通过增大 CF 值来实现 LPF 补偿。
 
 我的理解是否正确?

 如果您对此有任何疑问、请告诉我。
 
此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuyosi-San、

    感谢您的查询。 在使用 CF 创建一阶 LPF 时、我看不到任何问题。 但是、如果您需要适当的 BW 限制、我建议在互阻抗放大器之后使用另一个 LPF 级。

    前面有一篇 E2E 文章、介绍了倍增带宽和 MDAC 的简化模型。 您可以使用它通过更改 Cf 来复制滤波器行为

    e2e.ti.com/.../671207

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    非常感谢您的快速回复。
    从现在开始、我将使用您的建议作为参考。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    让我再问一个问题。

    我的客户现在正在考虑使用 DAC7811。
    在当前的设计情况下、DAC 7811需要由串行控制
    24位宽度的接口。
    我相信 DAC7811将通过放置有效数据来正确控制
    低16位。
    *请参见随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Dac7811_5F00_input.xlsx
    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuyosi-San、

    我认为该方案应该起作用、但我需要先在 EVM 上进行测试、然后才能进行确认。 下周我还会回来的。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

     非常感谢您的快速回复。
     非常感谢您的合作!

     我期待您的回答。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    如果您能与我分享 EVM 的测试结果、我将不胜感激。
    我很抱歉催促您、但我想回复我的客户
    这个问题的更多信息。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuyosi-San、

    我将在明天上传我的调查结果。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

     感谢您的理解与合作。
     我期待您的调查结果。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuyosi-San、

    我在 EVM 上对其进行了测试。 它的工作原理。 在24位 SPI 帧中、DAC8811获取最后16位。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

     感谢您的好消息!
      我与我的客户分享了您的答案。
      感谢您的合作

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto