This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:DRDY 信号连接(如果未使用)

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767541/ads131e08-drdy-signal-connection-if-not-used

器件型号:ADS131E08

您好!

对于 "ADS131E08IPAGR"的 DRDY 引脚、我有疑问。

在数据表的第5页的引脚 kΩ 表中、指示"如果未使用、则使用10k Ω 电阻器连接到 DGND"。

在数据表的第49页的未使用的输入和输出点中、指示"如果未使用、则使用弱上拉电阻器拉 DRDY 为电源。"

还可以吗?

谢谢、

此致。

电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aitor、


    作为一个数字输出、针对引脚的任何一个建议都是有效的。 该引脚不用作输入、并且不期望输入电平为高电平或低电平。

    如果您在连续转换模式下操作此器件并在转换完成后立即读回数据、/DRDY 在大多数时间都将处于高电平。 在这种情况下、如果您希望最大程度地降低上拉电阻器的功耗、可以通过10kΩ Ω 电阻器将引脚连接到正电源。


    吴约瑟