This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP3551的替代产品

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120, ADS1118, ADS1119, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767675/alternative-to-mcp3551

主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS1120ADS1118ADS1119ADS1219

大家好、团队、

我曾在一位客户的微芯片中使用 MCP3551 ADC、当时正在考虑是否有类似的东西可以替代它。 我正在为 Pt100、Pt1000寻找高分辨率 Σ-Δ A/D 转换器、外形小巧、范围为-40...100°;您能向我提供任何类似的建议吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    非常感谢您提出问题。

    根据 MCP3551进行 RTD 测量的最佳器件是 ADS1120 (16位)或 ADS1220 (24位)。 这两个 ADC 比 MCP3551具有更高的集成度(VREF、PGA、IDAC、温度传感器等)、除其他 ADC 外、还专门设计用于 RTD 测量。

    数据表中的应用部分显示了典型的 RTD 测量电路实现。
    我们还提供了有关 RTD 测量的更详细的应用手册: 《RTD 测量基本指南》

    ADS1118 (16位)是一种成本更低的解决方案、但无法像 ADS1120/ADS1220一样出色地实现 RTD 测量。
    在特性集中更接近 MCP3551的器件是 ADS1119 (16位)和 ADS1219 (24位)。 但它们仅附带 I2C 接口。

    此致、