This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:时钟和输出之间的相位关系

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767443/dac38rf83-phase-relationship-between-clock-and-ouput

器件型号:DAC38RF83

您好!

我们计划使用 DAC38RF83进行频率合成和接收。 为此、我们需要 DAC 时钟和合成输出在每个功率周期中具有恒定的相位关系。 这是否存在? 请澄清。

此致、

Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ayesha:

    是的、这是可能的。 DAC 具有 SYSREF 输入、可用于保持固定的相位关系。
    如果您将使用 DAC 内部音调发生器、则需要将 DAC 配置为使用 SYSREF 同步 NCO
    但是、如果您要通过 JESD204B 接口将基带数据从 FPGA 或 ASIC 发送到 DAC、那么除了上述要求外、您还必须实现确定性延迟。 有关确定性延迟的更多详细信息、请访问 :www.ti.com/.../slap159.pdf

    谢谢、
    埃本