This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:TSW14DL3200EVM

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM, ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765965/tsw14dl3200evm-tsw14dl3200evm

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200EVMADC12DL3200

大家好、TI 客户和支持部门就"...  ADC12DL3200EVM、TSW14DL3200EVM、#adc12dl3200、#Firmware、# Development、 #ADC、#FPGA..." 结束时间:2018年7月19日下午7:50、TI 支持成员 Jim s 对 Adeel Asif 的回复

我的问题在性质上是类似的,我想看看解决办法是否按所述的方式提供,并希望得到解决办法。  2018年7月19日、Jim 的回应如下:

"阿德尔

此固件至少在30天内不可用。

此致、

吉姆斯"

它现在可用了、我们能否获得它。  更清楚的是、如果有更简单的解决方案、我们需要的是使用某种形式的编程控制来收集|发送来自 ADC 采集板的数据。 dotnet dll 或某些 API 会很好、如果我们能得到它、不一定是 FPGA 代码...  一个示例是 ADC AD9295 Visual Analog、它具有与 HSDC Data Converter Pro GUI 一样的 GUI 控制、但也具有 dotnet DLL、可用于创建包装程序并从 LabVIEW 等测试程序的采集板获取数据。

我们已准备好订购第一个套件、等待对其作出响应。  请尽快返回给我们。

此致、

Mesfin Testhome

Teledyne Scientific & Imaging、LLC

1049卡米诺·多斯里奥斯

加利福尼亚州千岛市91360号

Mesfin.teshome@teledyne.com

www.teledyne-si.com

办事处:805-373-4078,传真:805-373-4860

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesfin、您好!

    我已将您的问题转发给设备专家。 我们很快会回来。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6天、正在计数... 正如我在邮箱\电子邮件中所解释的、2018年7月19日下午7:50讨论了非常相同\相似的问题、TI 答复说、相关固件将在30天内提供、即2018年8月。 我们已要求使用相同的固件或其他类似的\简单方法、如 dotnet 包装程序或某种 API。 我们在承诺的48小时内没有接到电话。 我们昨天收到了一封电子邮件、说"它已转发给设备专家..." 昨天。 发生什么事了? 我们是否可以与任何更高版本进行通信? 对于像 TI 这样的公司来说、这是可以接受的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦金、

    很抱歉耽误你的时间。 固件可从以下链接下载。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../heivoqej6eiygoxwpurbqq0015kbch8u