This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:关于建议的时钟频率范围

Guru**** 2931010 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767402/ads7886-about-recommended-clock-frequency-range

器件型号:ADS7886

您好专家。

我的客户正在考虑 ADS7886。
请告诉我该器件的时钟频率范围。

此致。
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了实现最大的吞吐量速率、时钟需要为20MHz。 这是最大时钟频率、可在数据表第7页找到。 没有显示最小频率、但下限在技术上取决于器件的泄漏量。 如果时钟太慢、采样/保持电容器可能会开始耗尽、这会影响性能。 我们建议使用100KHz。

    此致、Cynthia