This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:DAC38RF8XEVM SYSREF 极性

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766850/dac38rf80evm-dac38rf8xevm-sysref-polarity

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

 

在 DAC38RF8xEVM 上、通过 LMK04828 SDCLKOUT3p/n 连接到 DAC38RF8x STSREFN/P

这是因为这些线路是直接连接的、而不会在 PCB 上交叉?

和 SDCLKOUT3p/n 极性在内部由 LMK04828的寄存器设置反转?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuzhiko、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiko、

    SYSREF 的实现是为了避免布线交叉。 DAC 或 LMK 中的极性未反转。 由于 DAC 使用 SYSREF 的上升沿、这不是问题、因为只有一个数据转换器采用此设置。

    此致、

    Jim