This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:如何使用 TSW14J57EVM 和射频 DAC &放大器的回路模式;ADC?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766951/tsw14j57evm-how-to-use-loop-back-mode-with-tsw14j57evm-and-rf-dac-adc

器件型号:TSW14J57EVM

您好!  

我有 TI 射频 DAC 和 ADC EVM 以及 TSW14J57EVM。

射频 ADC 将用于接收射频信号、是否可以通过设置 TSW14J57EVM 的 HSDC 将其环回到 DAC 链并向外传输?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek
    我正在为您所需的使用寻求支持。
    我稍后会提供更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek
    我们目前没有任何支持固件的固件。
    您针对的是哪些特定的 ADC 和 DAC 评估板?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek
    我的一位同事正就此事直接与您联系。
    我现在将关闭此主题、但如果您需要其他内容、请告知我们。
    此致、
    Jim B