This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:在下电上电后数据就绪(DRDY)不一致

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777307/ads1672-data-ready-drdy-not-coming-consistently-after-power-cycle

器件型号:ADS1672

ADC 工作的模式/设置:
采样率为100KSPS
2.数字滤波器:宽带滤波器
3.数据速率为"10"
4.数字接口"LVDS"
5、SCLK_SEL ='0'、SCLK 在内部生成。
FPGA 为 ADC 提供的时钟6.4MHz

问题:
在对3个电路板进行下电上电时、有时 DRDY 会出现、有时 DRDY 不会出现。

观察结果:
每当 DRDY 到来时、我们都能够捕获和绘制数据、这是根据功能实现的。

下面是我们完成的几条路径。

途径1:
上电时、ADC 有时不提供 DRDY。
同时、只要 DRDY 不出现、我们就探测了 clk、SCLK、otrd 和数据速率引脚、我们就能够看到预期结果。
考虑在低延迟模式下进行相同的检查。
4.下拉 LL_CONFIG 引脚以实现低延迟模式。
5.在当前设置中检查,FPGA 为 ADC 提供的数据速率为“10”的时钟将变为38.3232KSPS
6、每次我们能看到 DRDY、都进行了10次循环通电。

途径2:
1.更新了低延迟模式下100KSPS 的应用、为 FPGA 的 ADC 提供了16.7MHz 时钟。
2.循环通电10次、有时 DRDY 未出现。

途径3:1. 已在 Wideband 滤波器设置中尝试较低的采样率、例如50KSPS 和25KSPS。
2.下电上电10次、观察结果相同、有时 DRDY 未出现。

我已将原理图附在附件中。 请仔细阅读、让我们知道接下来可以做些什么。
我们希望以100KSPS 数据速率宽带运行 ADC。

e2e.ti.com/.../NPOL_5F00_CAVFE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    欢迎访问 TI 的 E2E 社区。

    加电后、有必要切换 START 引脚、否则、可能是器件未正确复位的原因。

    请确认在电源电压稳定后启动从低电平切换到高电平。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    由于快速响应、我们实现了建议的逻辑、现在 DRDY 引脚正常工作、在每个电源周期后按预期切换。

    我只是想知道数据表中的哪个位置、即需要在上电时切换 START 信号、或者请在提到该信号的位置共享数据表。

    谢谢、此致

    Ravi.bn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我很高兴这解决了您的问题。 数据表中没有将此作为加电后所有配置的要求的直接声明。

    START 引脚要求在“同步多个 ADS1672”中说明,“启动引脚应在加电时应用并复位 ADS1672滤波器”。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    感谢您提供的信息、我已经阅读了该声明、但正如 "同步多个 ADS1672s"部分中提到的、我认为只有在使用此类配置时才需要该声明。

    如果为了 使器件正常运行而必须执行任何此类操作、则最好在应用信息中说明。

    谢谢、此致、

    Ravi.bn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    您有一个有效的点。 我们将着手更新数据表。

    此致、
    Keith