Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1305M25 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
大家好、
我正在帮助我的客户使用 C2000 TMS320F28379D 评估 AMC1305。
我认为我们的连接配置是正确的、我们可以从 AMC1305数据输出引脚获取数据流。
我们通过 PWM 为 AMC1305提供7MHz 时钟、并尝试使用 C2000的 SDFM 进行解码。
但是、即使对于恒定输入、我也会得到不断变化的结果。 我认为问题是我们没有正确配置 SDFM。
我的问题是:
对于 AMC1305、您是否有针对 SDFM (滤波器类型、OSR、mode0/1/2/3等)的建议配置?
我知道这个问题与 C2000有关、但我相信您对此器件非常专业。
感谢你的帮助。