This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:如何避免或校正从一个通道传输到下一个通道的信号的影响、即 ADC 通道的串扰

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763799/adc128s102-how-to-avoid-or-rectify-effect-of-signal-coming-on-one-channel-to-the-next-channel-i-e-cross-talk-of-the-adc-channel

器件型号:ADC128S102

您好!

在这里、我面临的是 ADC128连续通道之间的信号串扰问题、

因此,当我施加一些高电压时,例如在 ADC 的第一个通道上施加5V 电压,在 ADC 的第二个通道上施加0V 电压,其余 ADC 通道也在0V 电压上施加0V 电压。 我发送指令来读取 ADC 的全部8个通道、因此我得到的结果是、  

第1个通道= 4095

第2个通道= 18 #Problem 在这里、我应该在这里获得0数字读数、因为我在该通道上施加了0V 电压

第3个通道= 0

第4 个通道= 0、因此所有0个数字读数直到8个通道、

这个问题不断重复、当我在其他通道上施加高电压时、假设第三个通道和所有其他通道都接地、因此我看到第三个通道对第四个通道的高电压影响、

因此,基本上当我在 ADC 的通道上施加高电压时,它会影响下一个通道,所以我需要一个解决方法来避免或纠正这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件的通道间隔离规格为82dB、您看到的噪声有点高。 最可能的原因是电路板布局布线。 此测试是否在制造的 PCB 板上完成? 输入连接应尽可能远、然后再靠近器件的输入引脚进行连接。 此外、什么是输入电路在电源或输入信号附近有任何调制元件。 如果您愿意、我们可以查看原理图和布局

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Priyanka!

    这里有任何反馈吗? 正如 Cynthia 指出的、布局通常是一个问题。 您是否在 ADC128S102之前使用过任何类型的驱动放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom 和 Cynthia 大家好、

    是的问题是手工焊接电路,现在我们使用的是印刷电路板,现在问题得到解决,对于手工印刷电路,我使用软件解决方案来减少重影效果。

    感谢您指出问题。