This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:未在 GUI 中获取预期的 PPG 传感器读数

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777804/afe4490spo2evm-not-getting-expected-ppg-sensor-reading-in-gui

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好!

我在获取使用此产品时看到其他人得到的预期波形时遇到了困难。

无论我是否将手指放在传感器(DB9)中、GUI 中显示的波形都不会改变。

我的结果的屏幕截图如下所示:

我非常感谢在这方面提供的任何帮助、因为这是大学项目的一部分、时间是关键。

抱歉、如果这是错误的论坛、但它让我无法更改它。

此致、
Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    GUI 似乎处于仿真模式。
    我假设您在 Win 8或更高版本的操作系统中运行 GUI。

    设备管理器中硬件的 COM 端口说明应为"AFE44x0SPO2-FE EVM"。
    有关详细信息、请参阅用户指南的第3.3节和图12。
    在 Windows 10上、硬件自动分配为 USB 串行设备。

    如果是这种情况、请右键单击并选择 Update Driver Software、然后选择"Let me pick from a list of devices..."(让我从设备列表中选择...) 选项。 单击"拥有磁盘"、然后浏览并选择驱动程序。
    USB 驱动程序位于以下目录中:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\USB Driver
    安装 USB 驱动程序后、您应该会在设备管理器的端口(COM 和 LPT)下看到"AFE44x0SPO2-FE EVM (COMxx)"。
    这将解决该问题。

    如果 遇到驱动程序签名实施问题、请参阅链接:e2e.ti.com/.../2208366。 这些说明也适用于 AFE4490EVM GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我之前已按照上述所有步骤安装驱动程序、但我通过将 COM 端口号更改为95来使其正常工作。

    我一开始尝试将它设置为50以上,因为我在论坛上的某个地方看到它应该大于25,但95似乎达到了这个目的。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Brandon