This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 ADS8688/ADS1261和 DAC8775添加 HART 调制解调器功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, ADS1260, ADS8688, DAC8742H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776947/how-to-add-hart-modem-function-with-ads8688-ads1261-and-dac8775

主题中讨论的其他器件:DAC8775ADS1260ADS8688DAC8742H

你(们)好  

参考文档 tidubi1 和 tidueg0

我是否可以使用 ADS8688 来替代 ADS1262。 有任何设计文档可供参考?

问题2.

是否有任何参考资料可帮助我使用 DAC8775和 DAC8472H 设计 HART 调制解调器?

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8688与 TI 参考设计中使用的 ADS1260大相径庭。
    THD ADS8688是一款 SAR 器 件、分辨率仅为16位、采样率更高、而 ADS1260是24位分辨率器件、最大采样率为40KSPS。
    如果您同意 ADS1260不适合的原因以及您的要求、我们可以帮助您查找替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cynthia

    我的规格是 16位分辨率。 我选择 ADS8688。

    它可以用于 HART 调制解调器?

    有什么参考设计?

    谢谢

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    以下是我们的 HART 调制解调器参考设计: http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=HART%20modem

    但是、我们还有一些 博客文章培训 供您参考。 不过、我没有看到您提到的 DAC 有什么特别之处。

    我看不到您无法使用 ADS8688的任何原因、但您也可以查看其他器件: http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=16;16&p593max=0.015;500&p1028=1;12&p2192=PGA&o4=ACTIVE

    如果您可以告诉我们您还有哪些其他系统要求、我们可以帮助您选择最适合的 ADC。 您是否知道您需要哪种数据速率、以及是否首选 SAR 或 Δ-Σ ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    为了回答您的第二个问题、我们没有针对启用 HART 的 AO 的 DAC8775+DAC8742H 的参考设计。 将 HART 信号耦合到 DAC8775的电流输出非常简单。 请参阅 DAC8775数据表的第8.3.15节。 调制解调器的输出可以与 DAC8775的 HARTIN 引脚进行交流耦合。 您可以使用两个器件的 EVM 对此进行测试。 确保 DAC8775的配置寄存器中的 HTEN 位置位、以启用 HARTIN 引脚。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett