This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:断电后唤醒

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765597/ads54j69-wake-up-after-the-power-down

器件型号:ADS54J69

您好,

当我必须将全局断电模式配置到芯片时、我不知道如何唤醒 ADS54J69。

我在数据表中未发现任何有关唤醒序列的评论。

它困扰了我一段时间。

最棒的问候!

Qi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    我已将您的问题转发给器件专家、我们很快就会再答复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在主页80h 中将0xC0写入地址0x26后、该器件将处于全局断电模式。 要唤醒器件、只需将0x00写入该同一位置即可。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe、

    感谢您的帮助!

    此致、

    -Qi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim

    感谢你的答复。
    这对我很有帮助。

    此致、

    Qi