This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120未读回数据

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777754/ads1120-ads1120-not-reading-back-data

器件型号:ADS1120

您好!

我们有一个使用 ADS1120的 PCB。

数据似乎没有写入寄存器、仔细检查后、SPI 逻辑电平是意外的、尤其是与工作中的 SPI 总线相比。

由于我们移除了47R 串联电阻器、MOSI 线路电平现在是正确的、因此 ADS1120芯片看起来有故障。

我们已经更换过一次芯片。

这是已知故障吗?

我们是否可以采取措施来损坏器件?

请参见…以下图片。

图像-读取错误

图像-良好的阅读效果

图像-写入错误

图像-良好的写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否有可共享的原理图?  您在哪里探测信号?  似乎存在一些驱动器争用。  您是否在 ADS1120上持续保持 CS 低电平?  您是否有任何其他器件连接到 SPI 总线?  模拟和数字电源是否都处于活动状态、因为两者都必须处于活动状态才能使通信正常工作?

    如果我想、SPI 总线上同时有多个器件处于活动状态。  或者、您的 DIN 和 DOUT 与您的微控制器连接不正确。  MISO 应连接到 DOUT、MOSI 应连接到 DIN。

    此致、

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    信号在47R 电阻器的微处理器侧探测。

    CS 正在切换。 总线上只有一个东西。

    奇怪的是、具有相同布局的另一个样本工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我本应该更仔细地看一下示波器快照。 DIN 和 DOUT 在显示读写错误的快照上短接在一起。 我会使用显微镜或良好的放大镜检查这些从电阻器到 ADS1120器件引脚的迹线之间的焊料是否短路。 PCB 上的迹线之间也可能存在短接或不正确的短接。 我看到、由于 PCB 上的蚀刻不当、相邻走线之间出现小短路的情况。

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的响应、您正好在微处理器下面的某个位置出现了短路!

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Paul