This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:输入时钟条件

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777309/ads4149-input-clock-condition

器件型号:ADS4149

大家好、

我的客户将为其产品使用 ADS4149并提出一些问题。

启动时转换输入时钟是否存在某种条件?
·是否需要在其频率稳定后输入时钟?
·即使频率波动也没有问题吗?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,肖塔
    我已将您的问题提交给 ADS4149专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    应用稳定时钟频率后、客户应至少等待100us 才能获得数据表性能。 如果使用低速模式、时钟占空比可介于40 - 60%之间。 如果使用高速模式、该值应为35 - 65%。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim-San

    感谢您的回复、很抱歉让您感到困惑。
    让我简化问题并再次询问您。

    是否需要从一开始就输入稳定的时钟?
    客户担心在使用 PLL 时、可能在接通电源后频率不会立即稳定。

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    加电时无需输入稳定的时钟。 如果时钟不稳定、输出 数据将不稳定。  一旦时钟稳定、用户应等待大约100us 、然后才能期望数据表指定的数据结果。

    此致、

    Jim