This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5483:是否可以安全地放置包含时钟和基准操作的断电功能?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767172/ads5483-is-safe-to-put-in-power-down-mantaining-clocks-and-reference-actives

器件型号:ADS5483

大家好!

我需要为来自 ADC 的数据流定义时序调度。 在几十毫秒/几百毫秒的特定周期内、我只需采集几毫秒(大约8-10毫秒)的数据。 是否可以在不损坏的情况下同时使用 PDWNF 引脚使基准电压保持活动状态以及 CLKM、CLKP 保持活动状态?

谢谢你

此致

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Davide
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B