This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764629/output

主题中讨论的其他器件:ADC12J4000ADC08DJ3200

我希望在 ADC12J4000中读取8位输出、但 ADC12J4000是12位输出。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给器件专家、我们很快就会再答复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Charles
    ADC12J4000只能在 DDC 旁路模式下输出12位数据。 请参阅数据表表表表11、其中显示 N (每样本位数)最小值为12。
    如果您需要8位数据、则需要将12位数据接收到 FPGA 中、然后丢弃每个样本的低4位。
    或者、您也可以使用 ADC08DJ3200等具有原生8位分辨率的器件。
    此致、
    Jim B