This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672锁存器和时钟

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, OMAP-L138, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766314/dac5672-latch-and-clock

主题中讨论的其他器件:DAC5672OMAP-L138DAC5672A

您好!

我对 DAC5672A 的工作方式有疑问。 我有一个使用 OMAP-L138控制的 DAC5672A 的系统。 我必须在相位中创建2个正弦。 我通过 OMAP 中的 EMIFA 总线与 DAC5672通话。 因此、每个 DAC 通道的数据都受到控制、但只有一条和一条总线。 但对于我的技术、每个通道的数据输出必须同时输出、我坚持"必须"。 所以我想知道我怎么能做到这一点。 如果我用 EMIFA 总线写入14位数据并锁存 dac1 WRT 通道、那么我再写入14位数据并锁存通道2 WRT。 在锁存通道时钟之前、是否会保存通道1和通道2上的数据? 那么、如果我用相同的时钟信号锁存两个通道的时钟、那么两个通道上的数据将同时输出、对吗?

如果有人能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

此致

瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    我已将您的问题转发给一位设备专家、该专家将很快回复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    数据表的单总线交错式数据接口和时序(第7.3.3节)说明了如何对数据进行格式化以使器件在单总线交错模式下工作。 是的、如果 DAC5672A 设置为在单总线交错数据接口模式下工作、两个输出通道的输出数据将同时更新。

    www.ti.com/.../dac5672a.pdf

    此致、
    Neeraj