This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:无输出

Guru**** 2772515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777508/ads1147-no-output

器件型号:ADS1147

您好!  

我是初学者、参与了电路板测试、我遇到了 ADS1147 IC (具有 PGA-20引脚的 ADC)、其中 REFP0和 REFN0未连接、 相反、VREFOUT 通过一个10uF 电容器接地。(从数据表 I 中可以看出、在1147中、我们可以在内部设置 REF、可能是这种情况用于该情况、IDK)。VREF 也接地。 AVDD、DVDD 为3、3V、AVSS 为0v。

来自称重传感器的输入连接到 AIN0和 AIN1、 它大约为1.86、但两者之间存在 mV 范围差。问题是 VREFOUT 和 DOUT 上的电压仅以 mV 范围显示。根据数据表、我发现最小值应为0.5V。 SPI 的串行通信中需要该 IC 的输出。 (DOUT 为1147至 MISO、DIN 为1147至 MOSI)。  SCLK 和 NCS 显示所需的信号。是否需要启用任何引脚?  

有人能不能建议问题出在哪呢?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、


    这与此处的另一篇文章类似:

    e2e.ti.com/.../777510

    我想你们两个人都来自同一家公司、如果你们一起工作、就可以完成相同的线程。 然而、正如我在响应中提到的、内部基准缺省为一个关闭位置、但是必须通过一个寄存器启用。 我还提供了快速启动检查、以便您可以查看器件是否正在转换。

    通读该帖子、看看它是否有用。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、它发挥了作用。
    问题是,两个电阻器错误放置在复位引脚上,因此引脚未显示所需的值。 正确焊接后、获得了 VREFOUT 和 DOUT。

    是的、具有类似职位的人是我的朋友、我们正在共同努力。
    再次感谢。