This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:测量锂离子电池电压

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777491/ads1115-measuring-lithium-ion-battery-voltage

器件型号:ADS1115

您好!

我使用 ADS1115 ADC 测量锂离子电池电压、精确监测基于物联网的产品中的充电状态、因为电池充电状态非常重要、 我将此 ADC 与8位微控制器搭配使用、但当我使用电压表进行测量并将其记录在微控制器的日志中时、读数不匹配、存在+/- 100mV 标度不匹配、如何克服这种情况? 确保锂离子电池电压的方法是什么? 我是否可以使用 ADS1115的差分模式进行精确监控?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayla、


    您应该能够使用 ADS1115测量锂离子电池电压。 对于此应用、您还应该能够使用此电池为 ADS1115供电。

    但是、±100mV 的误差看起来非常大。 如果使用±4.096V 刻度、则失调电压可能为几 LSB、最大增益误差约为0.25%。 这是因为在±2.048V 范围内添加了0.15%的最大增益误差、然后添加了0.1%的增益匹配规格。 在进行此测量时、在4V 测量中、我可能会期望最大误差约为10mV。 请注意、即使使用差分测量并为正测量获得15位分辨率、您也应该能够获得良好的结果。 我认为差分或单端测量(由配置寄存器设置)不会产生太大的影响。

    对于您的设置、您如何配置此 ADC? 您可以共享原理图吗? 您使用什么万用表来证实您的结果? 因为我认为这种测量应该更加精确、所以我想尝试调试这种电路和测量。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joseph 的详细博文、我必须重新研究增益误差和计算、因为我还不知道这种计算、对于我的应用、ADC ADS1115已配置为单端模式、采用 FSR 187.25 UV、万用表不是像 Fluke 这样的行业模式、 我很想知道,万用表读数的类型如何影响我的 ADC 读数? 将很快连接原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TI_2D00_To_2D00_Share_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190227191450.pdfHiJoseph/TI、

    请多多包涵原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayla、


    我询问万用表的原因是、如果您的测量值与 ADC 不匹配、则其中一个测量值存在错误。 如果您使用廉价的手持式仪表、那么我想该仪表具有一些显著的偏移和增益误差。 此外、万用表的输入阻抗相当低、因此它从分压器上看到的电阻会因负载而关闭。 如果您有一个精密万用表(如 Agilent 34410A 或3458A)、我将使用该万用表来很好地检查 ADC 精度。 这些仪表具有增加输入阻抗的设置、因此测量不会给电路带来负载。 使用与 ADC 并联的精密万用表不应影响测量结果。

    LSB 大小为187.5uV、这意味着您使用的是±6.144V 范围。 即使在单端模式下、该器件也会以二进制补码表示法报告数据、并且只有15位可用数据用于正电压读数。

    至于原理图、我仍然对分压器有疑问。 首先、该器件上的输入阻抗低于我们拥有的其他一些 ADC、因此即使具有10MΩ Ω 共模输入阻抗和22MΩ Ω 差分输入阻抗、您也会遇到一些误差(数据表第16页上有有关这些阻抗的说明)。 此外、这些 delta-sigma 型 ADC 还使用输入采样电容对测量值进行连续采样。 对于较大的串联电阻、可能会由于未设置样本而出现误差。 通常、您应该将串联电阻保持在10kΩ Ω 以下、或者您可能会看到一些额外的偏移和增益误差。 我将再次使用较低的分压器电阻测试该电路。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joseph WIU、我希望您也能测试电路。