This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:多路复用器开关断开时的输入泄漏?

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767234/ads1015-input-leakage-with-mux-switch-open

器件型号:ADS1015

当 ADS1015的供电电压为 Vcc = 3.3V、并且多路复用器配置为 AIN0开关打开。  当 AIN0 = 3V 时、流入 AIN0的泄漏电流是多少?  谢谢!

当 ADS1015通电时,能否打开多路复用器开关,以便将 AIN0与器件的 AFE 隔离? 如果是、3.0V 输入时的泄漏电流是多少? VDD 将为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我并不完全清楚您描述的设置。 让我来描述一下我认为您所询问的条件、如果我误解了、您可以跟进另一个问题。

    对于 ADS1015、如果器件选择一个输入、则另一个输入应由多路复用器隔离、并且基本上应看到器件的高阻抗。 我没有任何具体的特性数据、因此我确实获得了 ADS1015EVM 来快速了解一下。 对于该测试、我将 AIN0和 AIN1设置为输入、然后通过电流表将未使用的 AIN2连接到可变电压电源。 在3.3V 的整个范围内、输入泄漏电流基本上为0 (或较低的单位 nA)。 然而、当我接近接地时、在200mV 以内、泄漏电流峰值达到大约40nA。

    希望这能解答您的问题。 如果我的设置说明不正确、请告诉我。


    吴约瑟