This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06绝对输入电流与差分输入电流间的关系

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767057/ads124s06-ads124s06-absolute-input-current-vs-differential-input-current

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我是否可以询问 d/s 电气特性表中指定的受电流之间的含义/定义差异?  

它不仅是 PGA 条件下差分的一半电流值、还具有典型值。  

此致、

Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    我们在数据表(图8-15)中提供了一些图形、以帮助说明不同温度和输入电压条件下的电流、以及 PGA 是启用还是禁用、从而帮助说明差分电流和绝对电流的影响。 如果滤波器电阻相对于输入阻抗较大、则这些电流会导致测量误差。 在 PGA 禁用和 PGA 启用之间、输入偏置电流变化的系数要大得多。

    在测量单端时、您最感兴趣的是绝对电流、该电流主要表示采样偏置电流(主要形成斩波器输入)。 但该绝对电流也是内部开关相对于输入电压和温度的泄漏以及通过 ESD 结构的任何泄漏的指示器。

    差分电流还会查看输入偏置电流、但通过整个满量程范围指示差分测量中的电流量。 在最大输入电压下、差分电流最大、当施加0V 输入时、差分电流为0。

    此致、
    Bob B