This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293

Guru**** 1983025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776964/ads1293-ads1293

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好、Ryan。

 

我想使用具有 ESP32 MCU 的电路板上的 ADS1923同时测量人体上的3个不同信号:

 我想使用3个通道(IN1、IN2、IN3、IN4、IN5、IN6)同时测量 EGC、EMG 和 EEG (一点)。 有可能吗?

如果可能,我需要如何将6个电极连接到人体? 参考电极如何?

感谢你的帮助

埃尔达德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eldad、

    您可以为每个测量使用一个通道、因此我不会看到无法实现的原因。 我不确定您会获得哪种类型的性能-这在很大程度上取决于您的后端代码。

    电极将测量两个节点之间的电压电势差、因此取决于您尝试测量的信号。 对于 ECG、您需要测量心脏/胸部。 对于 EEG、您可以将负电极连接到一只耳朵、并将正电极连接到前额。 对于 EMG、它取决于要测量的肌肉/骨骼。 偏置电极需要放置在"中央"位置、尽可能靠近其他电极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢你的帮助

    抱歉我的愚蠢问题...

    偏置电极是什么电极?

    谢谢

    埃尔达德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题... 我使用的是 esp32 MCU
    我可以使用 ADS1293的内部振荡器时钟,还是需要向 ADS1293添加外部振荡器时钟信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于时钟问题、esp32和 ADS1293之间通过 SPI 进行通信的正确方式是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eldad、

    我的错误、BIAS =参考电极。 您可以使用任一时钟源。 如果您将运行其他电路并希望所有内容保持同步、那么您将需要使用通用时钟。 通信不会改变-您只需根据选择实现的方法具有不同的时钟连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我的错误。

    与 SPI 通信无关。

    是否可以使用内部振荡器而不会出现任何问题?

    埃尔达德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex。

    如果我只想使用 ADS1293 3通道来读取 EEG 信号,我可以读取多少个点?

    埃尔达德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eldad、

    您可以从3个点进行测量、因为测量将同时进行。 如果您正在考虑 EEG 项目、我建议您考虑 ADS1299器件之一、因为它们针对 EEG 测量进行了优化。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。