This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:电路板测试故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777836/ads1299-board-testing-troubles

器件型号:ADS1299

我正在使用 ADS1299评估模块、并尝试使用 ECG 发生器生成的10mV 50Hz 正弦波来测试电路板。 我通过通道1 (J6的引脚34和36)馈送信号、并将我的基准放置在 JP25的引脚6上。 跳线设置为出厂设置。 输出看起来像所有噪声、连接如下:

问题可能是什么? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    请参阅 ADS1299数据表中的图20 - 22、以确保您具有正确的输入信号配置。 您需要确保信号发生器(典型值接近1/2 Vs)正确设置共模电压(VCM)、并且信号发生器的接地端与 EVM 共用。

    如果您通过 J6上的接头引脚将信号应用到 IN1P 和 IN1N、则不需要参考电极连接、因为您不使用 SRBx 引脚。

    此致、