请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 我正在使用 ADS1299评估模块、并尝试使用 ECG 发生器生成的10mV 50Hz 正弦波来测试电路板。 我通过通道1 (J6的引脚34和36)馈送信号、并将我的基准放置在 JP25的引脚6上。 跳线设置为出厂设置。 输出看起来像所有噪声、连接如下:
问题可能是什么? 如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.