This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:ADS8588SEVM-PDK

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX, ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765532/ads8588sevm-pdk-ads8588sevm-pdk

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:EVMK2GXADS8588S66AK2G12
您好!
作为 一个资深电气工程学生团队的成员、我正在从事一个与阵列处理问题神经网络应用相关的 Capstone 项目。  我们希望同时使用八个麦克风来 评估波束形成算法。 因此、我们需要一 个高速数字信号处理单元来进行高速同步音频处理、这使得我们 决定使用 TI 制造的 EVMK2GX 模块。 在上
另一方面、我们使用模拟麦克风 来通过调整增益来更精确地处理音频信号。 因此 、模拟麦克风必须通过模 数转换器(ADC)连接到上述 DSP。 我们的主要问题与 ADC 有关。

我们考虑使用的 ADC 是 ADS8588SEVM-PDK。 但是、我们希望 同时将数字数据从 ADC 获取到 DSP (EVMK2GX)、以便使用阵列处理 方法进行处理。 是否可以 将上述 ADC ADS8588SEVM-PDK 与给定的 DSP (EVMK2GX)同时连接到 USB 接口? 根据数据表、 ADS8588SEVM-PDK 需要通过 PC 连接 才能实现数据采集。  评估板与 DSP 之间是否存在任何直接连接(并行/串行)的替代方法和可能的连接(并行/串行)、以便进行同步连接、从而 在波束形成算法中精确处理八通道音频输入?

我们希望使用强大的处理器单元来设计我们的系统、 EVMK2GX 在这方面似乎非常有用。 速度和精度在 波束形成算法中非常重要。 我们恳请您就 ADC ADS8588SEVM-PDK 单元与 DSP (EVMK2GX)或与 DSP 兼容的其他 TI ADC 模型以及 上述任务的同步接口问题提供深入的建议。
谢谢、
Sueda Taner
我是电气与工程部的一名高级学生
Bilkent University 电子工程。 我是的团队成员
六名电气和电子高级学生参加了一个 Capstone 项目
与阵列处理问题的神经网络应用相关。
我们希望使用八个同时工作的麦克风
评估波束形成算法。 然后、我们需要一个高速数字
用于高速同步音频处理的信号处理单元。 如所示
因此、我们决定使用 TI 制造的 EVMK2GX 模块。 在上
另一方面、我们使用模拟麦克风来处理
通过调整放大系数来更精确地进行音频。 因此、
模拟麦克风必须通过模拟连接到提到的 DSP
数字转换器(ADC)。 我们的主要问题与 ADC 有关。

我们考虑使用的 ADC 是德州仪器 ADS8588SEVM-PDK
模块。 但是、我们希望从 ADC 获取数字数据
同时与 DSP (EVMK2GX)连接、以便处理阵列处理
方法。 是否可以连接上述 ADC ADS8588SEVM-PDK
与 USB 接口同时使用给定的 DSP (EVMK2GX)? 如我们所见
从数据包中可以看到、ADS8588SEVM-PDK 需要 PC 连接数据
采购。 是否存在任何替代的和可能的连接
(并行/串行)直接从评估板(ADS8588SEVM)到
DSP、用于同步连接以处理八通道音频
波束形成算法中精确输入。

那么、我们希望使用强大的处理器单元来设计我们的系统
EVMK2GX 对我们来说似乎非常有用。 速度和精度在中很重要
波束形成算法。 我们恳请您就此提供深入的建议
ADC ADS8588SEVM-PDK 单元与同时连接的主题
DSP (EVMK2GX)或其他与 DSP 和兼容的 TI ADC 模型
上面给出的任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sueda、

    您正在寻找的 ADC 是 ADS8588S、ADS8588SEVM-PDK 是一款具有 PHI 控制器卡的评估板、用于测试和评估 ADS8588S ADC。

    如果要将 ADS8588SEVM-PDK 连接到 EVMK2GX 板、ADS8588SEVM 上的 J9是电路板上 ADS8588S ADC 的并行和串行接口的唯一连接器、另一种替代解决方案是串行接口(TP11-SCLK、TP10-/CS、CONV8-SDOB、TP7-SDSTA、TP9-VSTA、TP12-V13)的测试点。

    如果您设计自己的电路和系统、ADS8588S 支持并行、并行字节和串行接口。

    请查看 ADS8588SEVM-PDK 和ADS8588S 数据表的用户指南。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回答。 不过、抱歉让我对评估模块感到困惑... 我们应该购买 EVMK2GX 还是仅购买66AK2G12来在从 ADC 输出获取其输入的 DSP 上实现信号处理代码?

    最棒的

    Sueda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sueda、

    我不是这些处理器的专家、您可以查看其数据表/用户指南或在处理器 E2E 论坛中提出问题、以确定这些处理器是否 具有连接 ADS8588S ADC 的合适外设、ADS8588S 支持并行、并行字节和 SPI 串行接口。 如果您对 ADS8588S 有任何其他疑问、请告诉我。

    此致

    戴尔