This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:哪款数据采集板更适合?

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC08DJ3200EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774708/adc08dj3200evm-which-data-capture-board-is-more-suitable

器件型号:ADC08DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMFMC-DAC-ADAPTERFMC-ADC-ADAPTER

你(们)好

   TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM,哪款数据采集板更适合? 我发现他们的 FMC 连接器不同、但根据 ADCxxDJxx00评估模块用户指南、TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM 都适用于 ADC08DJ3200EVM。那么哪款数据采集板更适合?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我会推荐 TSW14J56EVM。
    ADC08DJ3200EVM 应包含一个 FMC+转 FMC 适配器板。 使用该板、您可以将 ADC08DJ3200EVM 连接到 TSW14J56EVM。 我建议使用 ADC08DJ3200EVM 的 JMODE5 (单输入)或 JMODE7 (双输入)模式。 这些器件与 TSW14J56EVM 板兼容、可捕获高达3200MHz 全时钟速率的固件。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个关于 FMC+到 FMC 适配器板的介绍的链接吗? 因为我刚刚找到了 FMC-ADC-ADAPTER 和 FMC-DAC-ADAPTER。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我发现 ADC08DJ3200EVM 的货件中不包含 FMC+转 FMC 适配器。 鉴于这种情况、我建议您使用 TSW14J57EVM 采集板。
    如果您已经订购了 TSW14J56EVM、则需要该适配器、该适配器不单独出售。 如果是这种情况、请告诉我、我将安排向您发送其中一个适配器。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我从 Mouser 购买了四个 TSW14J56EVM。那么、如何联系您获取 FMC+转 FMC 适配器?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已向您的 TI.com 用户 ID 发送了一封私人邮件。 请回复您的配送联系信息、我将安排您获取适配器。
    此致、
    Jim B