This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:时间戳抖动、上升和下降时间

Guru**** 2384370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772383/adc12j4000evm-timestamp-jitter-rise-and-fall-times

器件型号:ADC12J4000EVM

您好!  

数据表(第44页 、第7.3.7.5.11节)规定时间戳与信号"大致"同时采样。 "大概"是什么意思? 采样信号和时间戳之间的时序是否固定? 两者之间的距离有多远?

此外、模块必须正确识别时间戳输入的上升和下降时间是多少?

谢谢、  

YONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将检查与模拟输入的孔径延迟相比、是否存在有关时间戳输入的孔径延迟时间的任何仿真或测量信息。
    信号的上升和下降时间对于时间戳的基本捕捉并不重要。 为了在时间戳上获得最准确的时间分辨率、上升/下降时间应小于采样周期。 对于4GHz 输入时钟、ADC 采样周期为250ps、因此理想情况下、时间戳信号的上升和下降时间将低于250ps。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有找到时间戳输入孔径延迟的任何仿真或测量数据。 我找到的唯一信息是数据表中的描述、说明时间戳与模拟输入几乎同时采样。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    至少、一旦我完成了实验、我是否可以向您发送数据、以便您可以获得更好的答案、让下一位学员提问?

    YONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是、如果您需要、请在获得数据后分享您的结果。
    此致、
    Jim B