This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:可存储1、000多万个样片

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771198/adc12dj3200evm-storing-more-than-10-million-samples

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好!

我使用的是 ADC12DJ3200EVM 板、其中 TSW14J57板设置为 JMODE2。 我的时钟速率为983.04MHz。 我们需要捕获10ms 或更多的数据、以处理 LTE 数据帧。 我发现、GUI 需要存储1、000多万个样本时会挂起。 这是因为 JMODE、还是有其他问题?

感谢您的所有帮助。

此致、

SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    我正在研究这个问题。 当我有更多信息时、我会告诉您。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai

    我认为当前加载了 JMODE2的固件版本中可能存在错误。  

    如果您使用的是 TSW14J57EVM Rev E 板、并且拥有最新版本的 HSDC Pro、则可以尝试以下操作:

    以下是 JMODE2的新.ini 文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADC12DJxx00_5F00_JMODE2_5F00_16L_5F00_ADC_5F00_DDR.ini

    将此新文件复制到以下文件夹位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files

    重新启动 HSDC Pro 和电路板。 现在、当使用 JMODE2时、选择这个备用的 JMODE2文件名。 它将加载正确捕获较大深度的不同 FPGA 固件。

    请告诉我这是否有帮助。 如果您有更早的电路板版本、请告诉我、我将看到还有哪些其他可用选项。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim。

    我有 TSW14J57修订版 E、因此您的上述修复程序无法解决我的问题。

    SAI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai

    连接到 TSW14J57EVM 并为所需 ADC 和 JMODE 加载固件后、您能否捕获 HSDC Pro GUI 的屏幕截图?

    请单击"插入代码、附加文件等..."、将屏幕截图添加到您的下一帖子 回复窗口下方的链接。 然后使用"插入/编辑媒体"图标将图像文件添加到帖子中。

    这将帮助我准确了解当前正在使用的捕获板和固件版本。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sai
    我正在与 TSW14J57EVM 固件团队核实、以确定哪种固件最符合您的要求。
    您是否可以确认您需要 JMODE2、触发操作和10M 样本深度捕捉?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai

    以下是您需要对设置进行的更改,以便获得>10M 样本的采集。

    1) 1)将 High Speed Data Converter Pro 更新为最新版本。 它需要为 v5.00或更高版本。

    2) 2)软件更新后、将以下更新后的文件复制到此文件夹位置:  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    以下是 JMODE2的更新文件 :/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADC12DJxx00_5F00_JMODE2.ini

    3) 3)然后按原样配置 ADC EVM、并为 JMODE2配置 HSDC Pro。 下载固件后、HSDC Pro 右下角状态栏中的信息应为 Interface Type = TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM

    此更新的固件将支持>10M 样本采集和触发模式操作。

    请尝试这些步骤、并告诉我这些步骤是否可以解决您一直遇到的问题。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我的问题。 谢谢你。

    SAI。