This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 ECG 应用的建议

Guru**** 2985810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1191, ADS1299-4, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766973/suggestion-on-ecg-application

主题中讨论的其他器件:ADS1291、 ADS1191、 ADS1299-4、 ADS1294

尊敬的 TI:

我们正在为客户设计医疗保健产品。 在我们的第一个产品版本中、我们使用了 BMD101 IC 来确定 ECG 数据。 在我们的下一个版本中、我们希望获得更好的 ECG 解决方案。因此、我希望您能就哪一部分最适合 TI 的 ECG 提出建议。 这可以提供最佳的 ECG 输出。在我们的产品中、我们使用单电极、器件将由可充电电池供电。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

急切地等待您的回复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidula、

    感谢您的发帖!

    我不熟悉 BMD101 -因此我不确定您想要达到的性能水平。

    对于单通道采集、我建议使用 ADS1291或 ADS1191。

    其他选项包括 ADS1294或 ADS1299-4。 这两个器件都是4通道器件、但性能更高。