This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:PPG 信号似乎反相

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766446/afe4490-the-ppg-signal-seems-to-be-inverted

器件型号:AFE4490

你好。

我基于 AFE4490SPO2EVM 为 Raspberry Pi Zero 开发了自己的 PPG Shield、它运行得很好。

我的问题是、捕获的信号的形态为何看起来是反转/翻转的。

这是我使用 AFE4490捕获的样本: 


这是 Google Images 的示例: 
 


为什么我用 AFE4490捕获的信号形态与各种科学文章中显示的信号形态不同、这是我用 Google 拍摄的图像的一个示例。
为什么在寄存器上配置它呢? 请告诉我。

感谢你能抽出时间。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    请参阅以下链接以获取响应。
    e2e.ti.com/.../600556
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen。
    不幸的是,我看不到其中一个帖子。 因为它已锁定。

    您可以解锁吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、

    以下是锁定帖子的详细信息。

    PPG 波形是一段时间内的压力。 血液容积与压力成正比、因此收缩压是血液容积最高的地方。

    血液体积越大、光衰减越大、因此光电流越低。 因此、与链路中的图片相对应的光电流输出实际上是反相的、看起来像是您的第一个波形。 AFE44xx 可在不产生任何反转的情况下重现光电流波形。

    因此、AFE44xx 提供与光电二极管接收到的光输入相对应的数字输出。